结果:找到"语音识别芯片 智能家居语音模块",相关内容1000条
- 思必驰:离线语音识别芯片简介
- 一.使用场景 夏天某个凉爽的早晨,当你躺在床上玩着手机,突然一阵困意袭来,原来已经中午了,此时你一个侧身准备休息,突然发现一阵酷热袭来,你定睛一看,原来是风扇没有打开,这个睡姿很舒服你又不想起床怎么办?此时如果你有一个智能语音风扇,你只需要说一句打开风扇即可。关于语音识别这个功能,市面上有多家公司开发有关离线识别的芯片和算法,可是识别效果不是很理想,但是思必驰是例外,该公司的芯片唤醒率和识别率均高于市场同行,抗噪音的能力也非常优秀。 二.思必驰芯片简介 本文主要介绍思必驰股份有限公司推出的一款离线语音识别芯片。该芯片是根据智能语音交互市场需求及思必驰算法的发展方向定义开发的“芯片+算法”人工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音 语音识别 语音模块 语音控制 智能语音 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-19 18:07:00
- 酒店客房管家语音识别芯片方案NRK2201语音模块智能家居
- 酒店房间的体验感决定了住户对酒店的直接感受,它不仅是简单休憩的地方,而是心灵停泊的港湾。因此酒店房间的体验、舒适度会影响客户对酒店满意度,从而影响到酒店的入住率,也会影响到酒店实际营收。而智慧酒店能够让客人体验到高科技带来的便利和舒适,更可有效地提高酒店运营效率、降低能耗以及人力成本,已成为酒店业重要趋势之一。智慧酒店客控面板方案设计需求:1、客控面部系统主要满足两大部分的需求,一是使用智能语音实现对客房灯具以及其他家电设备的控制。二是必须保护住户的安全隐私不被泄露。2、灯具与家电控制住户可以满足对客房所有的灯具的控制,包括筒灯、床头灯、灯带、浴室灯、廊灯等,同时通过场景模式,还可实现对灯具...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 智能家居语音模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-28 11:57:00
- 智能茶吧机语音模块选型
- 茶吧机是一款集烧水壶、养生壶、即热饮水机、桶装饮水机、调奶器、煮茶器、泡茶壶、上水壶等于一体的新型多功能生活电器。随着人们生活水平的提高,都追求舒适的体验感,特别是对操控性的要求越来越高。目前带功能的茶吧机产品的控制方式有以下几类:按键控制:传统控制方式,每次要走到茶吧机边才行,操作麻烦;遥控控制:采用红外遥控或者蓝牙遥控,方便远距离控制,但遥控器容易丢,放置也麻烦。且遥控器上按键较少,当茶吧机功能多的时候无法用单次按键控制全部的功能,组合按键不符合人们使用习惯;手机APP控制:每次控制需要打开手机APP,需要联网,同时需配网,操作繁琐;智能音箱控制:通过如天猫精灵等智能音箱直接控制,相对方...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-06 17:45:00
- 语音模块在智能语音台灯上的应用方案
- 台灯是我们比较常用的一种照明用品,传统的台灯都是手动控制的,通过手动按按键去进行操控台灯,而如今,科技水平不断地提升,人们的生活水平也得到提升,台灯从传统的手动按钮操控,“进化”到了如今的语音控制,这让人们享受到了更多的智能化生活。把语音控制和传统台灯结合之后,便是智能语音台灯,这一类台灯搭载了语音模块,语音模块赋予了台灯语音交互的功能,让我们可以通过语音来控制台灯,直接可以跟台灯“讲话”,用语言来控制灯光的开关、亮度、色温等操作。而一般的智能语音台灯搭载的都是离线语音模块,顾名思义,就是不需要联网、不需要App,直接就可以台灯产品进行对话操控,不受网络的影响,更加的便捷。而且在添加了语音控...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-18 15:00:00
- NRK3301语音识别芯片在空调上的应用!
- 随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对语音交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,它能听懂主人指挥的空调,你可以不用遥控器,语音就可以对空调进行控制。而空调实现语音控制功能的核心是加入了—NRK3301语音识别芯片,它是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令;语音识别芯片就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。而语音识别芯片又可以分为离线语音芯片、在线语音芯片;在空调上加入离线语音芯片,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-17 17:07:00
- 智能语音芯片是如何让智能家居“听话”的?
- 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 智能语音芯片 语音识别芯片 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-20 11:44:00
- 智能语音声控灯是应用了什么语音芯片?
- 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 智能家居 智能语音芯片 AI芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-16 15:19:00
- 语音识别芯片助力灯具智能化!
- 智能语音灯是指用语音控制的灯,它属于智能灯范畴。智能语音灯和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关灯或者实现一些其他的功能。离线智能语音灯,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的智能语音灯无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备。是人与灯的直接互动,用户可以直接通过指令(语音)对灯具进行控制。由于不需网络与遥控器,这让智能语音灯的使用变得更加简单和直接。用户只要在灯具可接收的范围内使用语音,就能完全控制灯具。也不用有繁琐复杂的设置。几乎可以这么说:它是通上电就能使用的。因此对比其他形式的智能灯,(离线)智能语音灯具备有简单、安全、易懂的优势,用户体验更好。NRK3301语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别ic 智能家居 智能语音ic 发帖人:九芯智能语音芯片 发帖时间:2021-10-16 15:05:00
- 语音识别芯片在智能家居上的应用!
- 一、国内发展现状与趋势当下,国内涉及语音控制技术的企业也有不少,竞争力也比较大。为了能够在该行业脱颖而出,就需要不断加强语音控制技术,尽量排除噪音干扰,增加它的预置命令词识别,缩短其语音识别响应的时间,这样才能提高家居产品的智能化水平,让人们享受到真正智能的家居生活。科技改变生活,高科技语音控制技术让人们享受到了更便捷的家居生活,如今很多家居产品中都使用了识别率更高、回应速度更快的无线语音控制技术,离线也能识别指令并做出反应。随着国内的语音控制技术在不断升级,模板体积越来越小,如九芯电子NRK3301语音识别芯片可以支持离线语音指令100条,支持真人音频播报,在背景噪音50db的条件下也可以...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 智能家居 智能语音芯片 AI芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-15 14:34:00
- 语音芯片的选型标准有哪些?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 智能语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-14 09:43:00
返回